欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

化学冲孔(化学蚀刻)

  • 2023.06.25 13:57:23
  • 米思米
  • 1365

 化学冲孔主要应用于薄板或箔零件,可适用于通过机械冲压机生产出的零件。在机械冲压加工中,由于工件的振动、齿隙、变形等因素,生产的零件越小,加工难度就越大。在这种情况下,化学冲孔是一种有利的解决方案。

(1)作业工序

 化学冲孔加工由以下4个工序组成。

a) 预处理


 清洁加工材料——通过脱脂、酸洗、抛光等处理来清洁金属表面。

b)遮罩


 将耐化学腐蚀的涂层应用于要保护起来免于蚀刻的区域。当需要特别高的精度时,使用感光性耐化学药剂薄膜(光致抗蚀剂)。

c)贯穿蚀刻


 由于是贯穿蚀刻,因此通常同时从材料的两面进行蚀刻。

d)后处理


 剥离抗蚀剂、清洗和去除蚀刻剂。当抗蚀剂不溶于水时,可使用有机溶剂等。


(2)贯穿蚀刻

 蚀刻方法包括浸渍法和喷涂法。浸渍法是将工件浸入经过搅拌后的腐蚀性液体中,通常广泛采用吹气方式搅拌液体。

化学冲孔(化学蚀刻)


 喷涂法是采用经过专门设计的蚀刻机。蚀刻机(etching machine)包括喷雾式(液体从喷嘴呈雾状喷出)和桨叶式(通过让被称为桨叶的叶轮旋转喷射液体)两类,可分为卧式和立式,还可分为双面蚀刻式与单面蚀刻式。

化学冲孔(化学蚀刻)

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities